结果:找到"Everspin MRAM MRAM存储器 MR25H10CDC Everspin代理商",相关内容1000条
  • EverspinMRAM非易失性存储器的五大优势
  • MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用,这些对于MRAM开发人员来说是重要的部分。那么MRAM的优势究竟有哪些呢?下面我们分几点一起来看看:首先,MRAM是非易失性存储器,也就是断电后MRAM依旧可以保存数据。这一点和之前介绍的NRAM类似。其次,MRAM不存在读取磨损的问题。由于MRAM的原理只涉及磁场改变方向等,不像闪存颗粒那样需要一定数量的电子才能工作,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,非易失性,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-05 17:09:00
  • Everspin扩展MRAM产品系列
  • 经常有人将MRAM称作是非易失性存储器(NVRAM)未来的关键性技术。作为一项非易失性存储器技术,MRAM存储芯片是可以在掉电时保留数据并且不需要定期刷新。MRAM存储芯片利用磁性材料和传统的硅电路在单个器件中提供了SRAM的高速度和闪存的非易失性,它的寿命几乎是没有限制的。MRAM芯片器件可以用于高速缓冲器﹑配置内存,以及其他要求高速且耐用和非易失性的商业应用。Everspin半导体在磁存储器设计和制造及交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。包括40nm和28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM芯片生产。E...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,MRAM,非易失性,Everspin MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-22 16:11:00
  • EverspinMRAM优化系统能耗
  • Everspin在磁存储器设计制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。Everspin拥有600多项有效专利和申请的知识产权,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面均处于市场领先地位。本篇文章介绍EverspinMRAM优化系统能耗。与EEPROM或闪存相比,诸如MRAM之类的技术可以显着降低系统总能耗。对于许多无线和便携式应用程序,尤其是在不断增长的物联网中,能源预算(一段时间内消耗的总功率)是至关重要的组成部分。在计算设计的功耗预算时,工程师通常会查看设备的额定功耗。但是,其他因素也可能起作用。例如,对于非易失性存储器,写电流远高于读或待...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,非易失性 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-17 13:57:00
  • 最大限度提高STT-MRAMIP的制造产量
  • Everspin公司在磁存储器设计制造和交付到相关应用中的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。Everspin拥有超过600多项有效专利和申请的知识产权,在平面和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面均处于市场领先地位。本篇文章everspin代理宇芯电子要介绍的是如何最大限度提高STT-MRAMIP的制造产量。铸造厂需要传统的CMOS制造中不使用的新设备,例如离子束蚀刻,同时提高MTJ位单元的可靠性,以支持某些应用所需的大(1Mbit〜256Mbit)存储器阵列密度。尽管STT-MRAM技术具有足够的耐久性和读/写等待时间,但对工艺变化的敏感性可能会导致可靠性问题。MTJ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,MRAM,Everspin,everspin 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-05 14:58:00
  • 什么是STT-MRAM?
  • 随着有希望的非易失性存储器架构的可用性不断增加,以增加并潜在地替代传统的易失性存储器,新的SoC级存储器测试和修复挑战正在出现。通过将自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)作为嵌入式MRAM技术的领先趋势来增强动力.什么是STT-MRAM?嵌入式存储器IP选项包括STT-MRAM,相变存储器(PCM),电阻RAM(ReRAM)和铁电RAM(FRAM)。每种新兴的内存技术都不同,适合特定的应用,但STT-MRAM似乎已成为主流。STT-MRAM是一种电阻存储技术,其中材料中电子的磁性自旋变化会产生可测量的电阻率变化。从概念上讲,每个单元由两个磁体组成:一个是固定的,另一个是可以翻转的。当磁体...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,MRAM,everspin,Everspin MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-04 17:31:00
  • MRAM独特功能替换现有内存
  • 在所有常年兴起的记忆中,MRAM似乎最有可能濒临大规模,广泛采用。这是否会很快发生取决于制造的进步和支持分立和嵌入式MRAM器件技术的生态系统。MRAM以及PCRAM和ReRAM已经达到了一个临界点,在更多应用中它比以往任何时候都有意义。然而,从工艺和材料角度来看,它的确面临着一系列制造挑战,因为它使用的材料和工艺与传统CMOS制造不同。目前MRAM是在单独的工厂中作为[线的后端](BEOL)工艺制造的。需要传统的CMOS制造中不使用的新设备,例如离子束蚀刻和新的溅射靶。为了降低嵌入式MRAM产品的成本,制造需要进入CMOS晶圆厂,并成为常规设备制造的一部分。除了将MRAM进一步整合到制造链...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,Everspin MRAM,SRAM,内, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-30 15:40:00
  • 新型存储器与传统存储器介质特性对比
  • 目前新型存储器上受到广泛关注的新型存储器主要有相变存储器(PCM),其中有以英特尔与美光联合研发的3DXpoint为代表;MRAM以美国Everspin公司推出的STT-MRAM为代表;阻变存储器ReRAM,目前暂无商用产品,其代表公司是美国的Crossbar。上述新型存储器已被研究了近数十年,只是相对于早已产业化的随机存储sram、DRAM存储器、和NANDFlash,还未能大规模商用。存储器产业未来的技术发展方向仍是未知数。在非易失性MRAM存储器方面,EverspinMRAM已经有产品应用于航空航天等特定领域,并于2019年开始与格芯合作,试生产28nm制程的1GbST-MRAM产品。...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MRAM,Everspin,Everspin MRAM,Everspin STT-MRAM 1Gb 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-24 16:21:00
  • EverspinMRAM小尺寸MR4A16B存储器
  • Everspin的MRAM技术具高可靠性、快速读/写、即时开启、非挥发性、和无限次擦除等特性。Everspin的产品组合包括提供BGA和TSOP两种可选封装、容量从256Kb到16Mb的8位和16位并行I/O产品,以及采用DFN封装、容量从256Kb到1Mb的串行I/O产品。MR4A16B是一款3.3V、并行I/O非挥发RAM,其超快的存取周期仅为35ns,并允许无限制的读/写循环。在每次写入后,资料能持续保存超过20年。与其它存储器不同,MRAM还可免除因宇宙射线所产生的软错误率(SER,softerrorrate)。这款16MbMRAM由位宽为16的1,048,576个字组成。引脚和功能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Everspin MRAM,MRAM,MR4A16B,MR4A16B 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-23 15:59:00
  • EverspinMRAM存储器MR25H10CDC
  • Everspin除了是业内首个批量MRAM供应商之外,还拥有并运营位于亚利桑那州钱德勒的集成磁制造线。Everspin当前的产品基于180纳米和130纳米工艺技术节点。产品包装和测试业务遍及中国,台湾和其他亚洲国家。Everspin正在向全球领先的客户运送大量MRAM产品。我们拥有成熟的全球供应链,并致力于最高质量和寿命。Everspin在磁存储器设计,制造和交付到相关应用中的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。MR25H10CDC对于必须使用最少数量的引脚快速存储和检索数据和程序的应用,MR25H10CDC是理想的存储器。·提供AEC-Q1001级合格选项。·40MHz的读写速度,具有无...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Everspin MRAM MRAM MR25H10CDC Everspin 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-25 16:57:00
  • Everspin非易失性MRAM切换技术
  • Everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。拥有超过600项有效专利和申请的知识产权组合,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。在数据中心,云存储,能源,工业,汽车和运输市场中部署了超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品,为全球MRAM用户奠定了最强大,增长最快的基础。下面介绍关于切换MRAM技术切换MRAM使用1个晶体管,1个MTJ单元来提供简单的高密度存储器。Everspin使用获得专利的Toggle电池设计,可提供高可靠性。数据在温度下20年始终是非易失性的。在读取期间,传输晶体管被激...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,非易失性MRAM,Everspin 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-11 16:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: